This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:ALP v7更新中的 S 参数分析

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917088/alp-s-parameter-analysis-in-alp-v7-update

器件型号:ALP

大家好、

当我使用 ALP 更新 v7更新 ALP 时、我发现 ALP 中有一个更新、即 S 参数分析选项卡。

是否有任何文档解释了它是什么? 或者、您能简单地解释一下吗? 我的客户正在使用 DS90UB953/954。

此功能是否使客户能够在不使用任何特定测量设备(如 VNA)的情况下测量 S 参数?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    >>>是否有任何文档解释了它是什么? 或者、您能简单地解释一下吗?

    请检查以下安装文件夹下的内容

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents

    您应该找到有关使用 ALP_SPARAM_Support 的文档。

    >>>此功能是否使客户能够在没有 VNA 等任何特定测量设备的情况下测量 S 参数?

    否 借助此功能、客户可以验证通道/电缆/PCB 的 S 参数测量值是否在推荐用于我们器件的限制范围内。

    谢谢、

    Vishy