This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:可以#39;t 找到 USB 大容量存储设备

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917051/tusb7320-can-t-find-usb-mass-storage-equipment

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

大家好、

 我的客户在其项目中使用 TUSB7320、但在连接 USB 存储设备时出现问题(50%故障率)。 但更换同一电路板中的器件可以解决该问题。 他们使用勘误表中的方法、但仍然无法解决问题:

当器件启动 U1_EXIT 时、主机控制器端口链路状态无法进入恢复。   ///     禁用 U1/U2:将 PORTPMSC U1超时和 U2超时设置为0xFF

 是否有针对我的客户的建议? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SNED 原理图是否可以供我们查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    屏幕截图显示 USB 2.0设备无法连接、如果 U1_Exit 问题是 USB 3.0问题。  哪种类型的器件发生故障?  它是否在一个端口上持续发生故障而不是在另一个端口上持续发生故障?  请注意、TUSB7340是 NRND、因此我们提供的支持有限。

    此致、

    JMMN