This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:交叉建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916537/tvs3301-cross-recommendation

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B09TVS3300

大家好、

TI 是否有替代 Vishay VCUT0714A-HD1-GS08的替代产品?

最接近的器件是什么?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、需要1.5SMC36A-E3/57T 的最佳交叉参考。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-semiconductor-diodes-division/1.5SMC36A-E3-57T/1.5SMC36A-E3-57TGICT-ND/3306464

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎使用 E2E!

    VCUT00714A-HD1-GS08似乎能够以两种不同的模式运行。 在引脚1接地的情况下、该器件的工作电压范围为-7V 至14V。 在引脚2接地的情况下、该器件的工作电压范围为-14V 至7V。 在我们的产品系列中、我们没有具有相同功能的器件。 如果应用将在7V 至14V 的电压轨中使用此器件、则 TPD1E10B09可能是一种替代方案。 该器 件的电压范围为-9V 至9、提供类似的 IEC 61000-4-2 ESD 保护、类似的 IEC 61000-4-2浪涌保护和类似的电容。 9V 电压范围是否满足应用要求?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的深入见解、这对您有所帮助。 我将根据此应用深入了解 TPD1E10B09。

    1.5SMC36A-E3/57T 是否有交叉参考?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于1.5SMC36A-E3/57T 瞬态电压抑制器、我将放置其中一个 TVS 器件。 对于该器件、我们产品系列中的最佳替代方案是 TVS3300。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢这里的一切,这是非常有帮助的!

    最棒的

    Kevin