This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:ESD 和 EFT 保护

Guru**** 2898850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06, TPD1E10B06, TPD1E1B04, ESD204, ESD401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916318/tpd4e1b06-esd-and-eft-protection

器件型号:TPD4E1B06
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B06TPD1E1B04ESD204ESD401

您好!

对于以下接口、我正在寻找 ESD 和 EFT 保护。 请告诉我所选设备是否正常

1.对于 I2C 接口、模拟接口(用于温度传感器)和射频反馈电源通道----计划使用 TPD4E1B06

2.对于从 FPGA 通过 SN74LV244ARGY 发送到外部连接器的 GPIO 通道(大约32个)-计划使用 TPD1E10B06。

请告诉我我的设备是否正常。

此外、如果我们还希望为上述通道提供 EFT 保护、则适合使用哪些器件。

谢谢、此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    欢迎使用 E2E!

    要了解所选的 ESD 器件是否非常适合该应用、您将能够针对每种情况共享以下信息:

    电压电平

    2.以 Gbps 或 GHz 为单位的数据速度

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

    I2C 接口、温度传感器和 GPIO 接口电平为3.3V、I2C 以400kHz 的频率运行

    2.对于 RF 反馈电源大约为5V,这是一个 RF 信号

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    对于3.3V 电压轨、我建议使用 ESD204、这是一个4通道器件、如您在初始问题中提到的 TPD4E1B06。 ESD204的一个优点是它可以按照 IEC 61000-4-4标准提供 EFT 保护。 对于 GPIO、我将放置 TPD1E1B04、这是一款具有 IEC 61000-4-4 EFT 保护的单通道器件。

    对于射频信号、我将放置 ESD401、该器件是一款工作电压高达5V 的单通道器件、并且还提供符合 IEC 61000-4-4标准的 EFT 保护。

    您认为这些器件适合您的应用吗?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles:

    感谢您的建议。 这些器件将适合我们的应用

    此致、

    Sudarshan