This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:电缆测试

Guru**** 2795125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916481/tps65987d-cable-testing

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

TPS65987D 支持、

我们的客户在自己的电路板上使用 TPS65987D。  DFP 是笔记本电脑或 TPS65987D EVM。  

它们可以通过短电缆协商至20V、而无需任何发射器。  使用6英尺的电缆时、它们极少使用20V 电压、并且通常会在 DFP EVM 接收端迹线上显示传统模式。  使用10英尺电缆时、20V Vbus 的建立时间大约为1/3。

传统模式是什么意思?

接下来我们应该调查什么、以弄清这种情况的发生原因?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传统意味着非 PD 模式。 由于电缆损耗较高、PD 消息传递会失败。 您可以捕获各种电缆长度的示波器迹线并比较信号质量。   

    如果我回答了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    谢谢

    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajith、

    当它连接时、当它不连接时、波形看起来是一样的。

    是否有办法配置 TPS65987D、使其永远不会进入传统模式?

    是否有办法配置 GPIO、以便在进入传统模式时使其变为高电平/低电平/切换?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享用于传统模式连接的 PD 日志? 当 PD 通信失败时会进入传统模式。 我认为故障是由于电缆损耗较高。  

    否、传统模式没有 GPIO 事件。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

    问题似乎是由损坏的 TPD6S300引起的。  感谢您的指导。  此问题现已解决。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道问题已解决。 是否可以 单击“此已解决我的问题”以关闭此主题?

    谢谢

    普拉吉斯