This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:SN65HVD485EDRG4以替代 LTC1487

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915829/sn65hvd485e-sn65hvd485edrg4-to-replace-ltc1487

器件型号:SN65HVD485E

大家好、

我们希望应用 SN65HVD485EDRG4 来替代 LTC1487、但我们在测试时无法接收数据。 您能否查看原理图并提供建议? 谢谢!  

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您能否判断问题与 TX3到 TX3+/-或 RX3+/-到 RX3的信号路径有关?  如果您可以在出现此问题时捕获输入和输出端的信号波形、我认为这将有助于调试。

    我在原理图中看到的一个问题是两个收发器的 RI 连接在一起。  由于两个接收器都会在某些情况下启用、因此让它们共享连接可能会导致它们同时驱动相反状态。  这会损坏数据并导致错误。  我建议从 U2上断开 RI。

    另一个更小的改进是、将一个二极管与逆变器输出串联、以便高电平输出通过充电 C31快速传输、但低电平输出被阻断(以便 C31通过 R35缓慢放电)。  这将有助于提高发送器输出的信号完整性。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    断开 RI 即可解决此问题。 感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting