This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:在哪里可以找到 TI TUSB542数据表 SLLSER3E 图16第18页中推荐的 TI TUSB332的信息?

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB320, TUSB322I, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911284/tusb542-where-do-i-find-information-on-the-ti-tusb332-that-is-recommended-in-ti-tusb542-data-sheet-sllser3e-figure-16-page-18

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB322TUSB320TUSB322ITUSB321

欢迎 TI E2E!

TI E2E 论坛不允许我指定器件型号 TUSB332、因此我提供了数据表中指定 TUSB332的器件型号。

在哪里可以找到 TI TUSB542数据表 SLLSER3E (2017)图16第18页中推荐的 TI TUSB332数据表?  

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    最新的 TUSB542数据表(图16)显示了 TUSB322。 我们没有 TUSB332器件。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    即使查看 TUSB542图中的 TUSB322块、您也会注意到该块具有一个端口引脚、而 TUSB322I 器件上不存在该引脚。 这实际上是 TUSB321还是 TUSB320、当我们在这3个器件之间进行更改时、应用方框图和功能将如何?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    需要更新 TUSB542数据表中的方框图以修复错误。

    我在下表中列出了 TUSB320/321/322之间的差异。 TUSB321和 TUSB322均可用于 USB3.1 Type-C 应用。 TUSB321和 TUSB322之间的区别在于 TUSB321支持 GPIO 控制、而 TUSB322支持 I2C 控制。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、David、

    我是否理解您在 TI Matt 的表中引用了 TUSB322、这样就可以理解我所询问的数据表方框图、从而回答 Matt 的问题? 但是、否则、我可以忽略 TUSB322、因为 TUSB322永远不是 可供付费客户使用的 IC?

    此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    正确、TUSB322不可用。 我不应将其包含在 Matt 的表中。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您提供所做的信息不是问题。 我问我的问题、因为我想确定我正在关注的问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    请忽略 TUSB322。

    谢谢

    David