This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:将 DE 和 RE 连接在一起?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916847/thvd2450-connect-de-and-re-together

器件型号:THVD2450

您好!

我有一个关于直接连接驱动器使能引脚"DE"和接收器使能引脚"RE"的问题、该引脚为低电平有效。
我计划将这些引脚短接在一起、当它们连接到我的 MCU 时、只使用一个引脚、在 TX 和 Rx 之间切换。

数据表显示、DE 引脚上有一个内部下拉电阻器。 遗憾的是、没有关于 RE 引脚内部连接的信息。

我的问题是:这两个引脚的连接是否可行、或者在将它们连接在一起时、我是否可以预期出现不良行为/泄漏电流?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    REB 引脚有一个内部上拉电阻器。 在应用中、REB 和 DE 引脚通常短路。 MCU 通常将此组合控制逻辑驱动 为高电平或低电平。  内部弱 上拉/下拉电 阻(以兆欧姆为单位) 可轻松 覆盖。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao