This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SFP CML 驱动器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, DS100BR210, DS100BR111, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915899/sfp-cml-driver

主题中讨论的其他器件:ONET4201PADS100BR210DS100BR111DS64BR111

大家好、

我正在寻找能够驱动 SFP (4.25Gbps)收发器输入的驱动器/缓冲器 IC。 请介绍 TI 器件。
・FPGA 在电路板上输出 CML 信号并将其输入 SFP。
・随附 SFP 的规格。

e2e.ti.com/.../80_2D00_21_2D00_0541-A5WLSN85ADMA0541-001.pdf

此外、我在 TI 的网页上找到了一些 IC、但我不知道哪种 IC 更好。
ONET4201PA 是用于驱动 SFP 的 IC 吗?
DS100BR210是用于驱动 SFP 的 IC 吗?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请查看以下两款器件:DS64BR111和 DS100BR111。 根据 FPGA 的插入损耗和与 SFP 的距离、您可以考虑这两个器件中的一个。 与 ONET4201PA 不同、DS64BR111和 DS100BR111也具有灵活的输入均衡和输出去加重功能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    在该设计中、我们认为 FPGA 与 SFP 模块之间的距离约为3cm、PWB 的损耗不是很大、相反、我们认为由于插入驱动器器件而导致的信号抖动是问题所在。
    因此、我想确认以下器件的基础知识。
    DS64BR111
    DS100BR111
    DS100BR210
    ・加电后不使用 SMBus 串行编程、是否可以使用默认设置?
    ・是否可以使用低于10Gbps 的频率、例如4.25Gbps?
    ・上述哪些器件具有良好的抖动性能?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为最好的方法是使用 IBIS-AMI 模型来模拟您的信号路径。 根据您的分析、您可以决定最佳选择。 请使用以下链接申请型号:

    highspeed_models@list.ti.com

    此致、Nasser