This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:应用问题和网络分析器结果

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916943/sn75lvcp601-application-question-and-network-analyzer-results

器件型号:SN75LVCP601

参考案例编号:CS0219386

您好!

我们设计了一个 PCB 来承载 SN75LVCP601 SATA 转接驱动器芯片、它运行良好、但我有一些问题。 第一个问题是、对于在单个路径上使用两个转接驱动器有何建议、例如放置在主机上的一个转接驱动器 PCB 和放置在器件上的另一个转接驱动器 PCB? 主机和设备之间的长度约为4.5英尺。 我发现两侧的开关设置都可以正常工作、但我们也有一种情况、其中一个转接驱动器可能不存在、在这种情况下、两侧的开关设置不能与一个转接驱动器一起工作。 感谢您提出任何建议/建议。

第二个问题是、当我将转接驱动器 PCB 连接到四端口网络分析器以测量插入损耗时、传输路径会显示整个频率范围内的插入损耗(我的最大值设置为6GHz)、但接收路径插入损耗会降至大约 3.6GHz 时为-50dB。 如果我增加网络分析器激励功率、则可以扩展下降点、但为什么会这样做?

以下是测试设置:

发送 IL:

端口1、端口2 ->至转接驱动器的主机侧。

端口3、端口4 ->转接驱动器的器件侧。

接收 IL:

端口1、端口2 ->至转接驱动器的器件侧。

端口3、端口4 ->转接驱动器的主机侧。

谢谢、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们尝试避免在路径中使用多个转接驱动器、因为信号完整性或眼图张开度调整可能更困难。   对于8Gbps 及以上的串行标准尤其如此、这些标准更有可能包含链路均衡训练。

    如果其中一个转接驱动器可能不存在、我建议在 该方向上增加接收和发送均衡。  希望这些更高的设置可以在 使用或不使用第二个转接驱动器的情况下工作。

    接收器有一个内部信号检测电路。  一旦信号高于此器件的正常工作范围、灵敏度 就会下降。  当 此电路未检测到信号(如您所描述的高于3.6GHz)时 、输出将静音。  当输出静音时、VNA 测量值将下降到非常低的数字。  因此 、我要说、您 在 VNA 中看到的是该器件完全正常的行为。

    此致、

    Lee