This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:IBIS 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912435/sn75lvcp600s-ibis-model

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP601

您好!

 我们在设计中使用 P/N SN75LVCP600S。 我能要求 IBIS AMI 模型吗?

从 IC 到 SATA 连接器的 Meg4材料上的布线长度为8英寸。 我想仿真一下添加转接驱动 器是否对该应用有利。

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请向我介绍 IBIS AMI 文件的用户指南/文档。

    谢谢、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ibis32.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请向我发送 SN75LVCP600S 器件特定型号信息文档。

    谢谢、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    下面是 SN75LVCP601的模型信息的链接。  我们使用此 IBIS-AMI 模型来支持这两种器件。

    wdc.box.com/.../6078x1nqdtyrpbbhy71wxf32xmod1wgl

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

     感谢您的模型。

    我看到一个帖子、确认可以交换转接驱动器+ve 和-ve 引脚以方便布线。 (如下所示)

    主机 TX+--> RX-(转接驱动器) TX---> RX+ SSD
    请帮助确认这对于 SN75LVCP600S 来说是可以的。
    谢谢、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    是的、正如您所指出的那样、引脚可用于器件和系统操作。

    此致、

    Lee