This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器操作问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916899/tusb1002a-pcie-sata-sata-express-redriver-operation-issue

器件型号:TUSB1002A

您好、先生、

   我的客户正在 PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器模式下运行 TUSB1002A。  

   它们的应用中有两种使用场景、如下所示。

    使用 PCIe 器件的主机<-> TUSB1002A <-> M.2

    2.主机<->TUSB1002A <->M.2、带 SATA 器件

    问题是主机无法成功检测到设备。

    我们已经检查了模式配置(CFG1=0、CFG2=0、MODE=R)、总线连接和电源。

    似乎没有什么问题。

    你会给我们一些指示。 EQ 设置是否会影响检测?

    客户表示绕过转接驱动器后、可以检测到 SATA 或 PCIe 设备。

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    EQ 设置会影响链路稳定性、您使用的是什么设置? 您还可以尝试模式="0"吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

       感谢您的快速回复。

        两个通道的 EQ1和 EQ2设置均为"FF"。 我们应该尝试从"00"开始吗?

        我还将帮助客户尝试 mode='0'以了解其如何改进。

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    不、我建议先拿一个眼图来查看信号质量、然后调整 EQ、直到眼图满足 PCIe 或 SATA 要求。