This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:仅在 USB 模式下运行 TUSB1044

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916936/tusb1044-operation-of-tusb1044-at-usb-mode-only

器件型号:TUSB1044

大家好、

我的客户正在将我们的 TUSB1044用于他们的 Type C 端口 转接驱动器、他们将其仅用于 USB 模式。

您是否建议将 SBU、AUX 和 HPDIN 连接到 VDD、GND 或悬空? 抱歉、我在数据表中找不到它。 感谢你的善意帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要、这些引脚可保持悬空。