This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2201:封装方向

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916649/tvs2201-footprint-orientation

器件型号:TVS2201

您好!

在数据表上、布局示例显示了封装的焊盘/引脚4处的连接器输入和焊盘/引脚1处受保护的输入。

如果在我的布局上、我采用另一种方法、例如 在焊盘/引脚1处连接输入端、 在焊盘/引脚4处连接受保护的输入端、该怎么办?

这可以吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎使用 E2E!

    引脚1引脚4在 TVS2201内部连接。 由于它们都短接、如果连接器输入端首先连接到引脚1或引脚4、只要它们都连接到同一电源轨、这种情况就没有什么不同。

    此致、

    Andy Robles