This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:客户需要访问 DS280BR820编程指南

Guru**** 2505355 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916571/ds280br820-customer-needs-access-to-ds280br820-programming-guide

器件型号:DS280BR820

你(们)好

客户是否可以在某个地方请求访问 DS280BR820编程指南?  

我在 DS280BR820产品文件夹中看到的唯一内容是请求 IBIS AMI 模型和器件 GUI 配置文件的链接。

如果有类似的内容、请在回复中发布链接、我将转发给我的客户。

谢谢!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将向您发送一封包含该信息的电子邮件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此处也提供了用于请求 IBIS-AMI 模型和 GUI 配置文件的 TI.com 产品页面链接。 获得访问权限后、该共享驱动器文件夹还包含编程指南。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo

    我已经为自己申请了访问权限、并将指示客户执行同样的操作。

    如果可以更新产品文件夹链接上的文本以包括编程指南的内容、那将会有所帮助。

    此致、

    Jim B