This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:上述器件的推荐磁性元件

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914745/dp83867ir-recommended-magnetics-for-this-above-part-mentioned

器件型号:DP83867IR

尊敬的 TI 团队:
请指导我们选择器件的磁性元件(DP83867IRRGZT)。 我们选择了一些磁性元件 749020111A、749020023A、H5015FNLT。 请告诉我我们可以使用此器件、还是建议使用相同器件型号的磁性元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishuprasanth、

    我们建议使用以下器件型号:

    Pulse Engineering HX5008NL。

    此外、请查看数据表部分(9.2.1.1)以了解中心抽头连接。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:
    感谢您的支持、
     
    由于 PCB 板中存在高度问题、我需要寻找磁性元件的等效器件。 因此、我们计划使用 Wurth Elektronik 提供的组件"749020023A"。 请分享您的想法、了解这是否是 HX5008NL 同等价值的部件。
    此外、还附加了数据表磁性元件推荐部分的一个章节、 749020023A 和 HX5008NL 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    它将能够在下周查看数据表后返回给您。 但我们没有在任何电路板上使用 Wurth 的磁性元件、所以我们不会有任何硅数据、我希望这是可以的。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我看到以下参数“749020023A”与“HX5008NL”相比略差:

    回损

    2.串扰。

    虽然749020023A 的规格不错、但我们没有该磁体的性能数据。 我主要担心串扰数低于建议的磁性元件。

    如果您的系统允许您将 HX5008NL 作为占位器、那么如果您的系统需要任何电气合规性测试、最好将其作为备份(因为此偏差不应导致任何功能问题)

    --

    此致、

    Vikram