This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:对直流电压有任何限制?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916745/thvd8000-any-limitation-on-dc-voltage

器件型号:THVD8000

总线电压是否存在48、24或12VDC 等任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应考虑与电压相关的几个限制。

    一种是传输线路上的直流电压不应超过所用交流耦合电容的额定值。 (另请注意、在接近最大额定值的电压下运行可能会导致电容降额、因此在选择组件值时应考虑这一点。)

    另一个限制与电源的斜升时间有关。  由于 THVD8000通过交流耦合电容与电力线隔离、因此线路上的稳态直流电压不会对收发器造成压力。  但是、快速电源斜升(或"热插拔"事件)可能会导致一些电压通过耦合电容传输并在器件引脚上显示。  对于更高的电压和更快的斜坡、使用齐纳二极管或 TVS 钳制 THVD8000接口引脚上的电压可能会有所帮助。

    此致、
    最大