This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:在自由运行模式期间、PRBS 发生器是否可以设置为10.3125G 或9.6G?

Guru**** 2921770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110RT410, DS100RT410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916782/ds100rt410-can-prbs-generator-be-set-to-10-3125g-or-9-6g-during-free-running-mode

器件型号:DS100RT410
Thread 中讨论的其他器件:DS110RT410

您好!

我想了解一下该器件的功能、以及在自由运行模式下从无输入的 VCO 运行的 PRBS geenrator 是否可以调整为输出10.3125G 或9.6G。

我已经阅读了该器件和另一个类似器件的数据表"DS110RT410"。

我从第7.5.12节中得到的结果是、两个器件之间的情况都是如此。

这两种模式几乎相同、但在启用通道和禁用 PLL 的电荷泵后、某些寄存器设置的值不同。 这些寄存器为:

  • 通过向寄存器0x09的位2写入1来启用 VCO 分频器覆盖
  • 通过写入寄存器0x18来设置 VCO 分频比。 对于大约10.3125GHz 的输出、通过写入0x0将分频比设定为1。
  • 通过向寄存器0x09的位7写入1来启用 VCO CAP DAC 分频器覆盖。
  • 将所需的 VCO CAP 计数写入寄存器0x08位4:0。
  • DS100RT410 VCO 电容计数应设置为0x0c、以产生大约10.3125GHz 的输出 VCO 频率。
  • DS110RT410 VCO 电容计数应设置为0x08、以产生大约10.3125GHz 的输出 VCO 频率。
  • 通过向寄存器0x09的位6写入1来启用能够以互连方式生成 VCO 电压的 VCO LPF DAC。
  • 将所需的 LPF DAC 输出值写入寄存器0x1f 位4:0。
  • 对于大约10.3125GHz LPF DAC 的输出 VCO 频率、DS100RT410应设置为0x12
  • 对于大约10.3125GHz LPF DAC 的输出 VCO 频率、DS110RT410应设置为0x12
  • 自由运行模式下的 VCO 频率会因器件而异。
  • 为了确定电容 DAC 和 LPF DAC 设置的确切值、有必要使用频率计数器或频谱分析仪等某种频率测量器件直接测量 VCO 频率。
  • 在自由运行模式下、您可以使用 VCO I 时钟(同相时钟)进行输出。 您可以在调整电容 DAC 和 LPF DAC 值的同时测量 VCO I 时钟的频率、直到 VCO _时钟频率可用于您的应用。 然后、再次使用输出多路复用器选择字段选择 PRBS 发生器作为输出。

因此、我主要想了解是否可以在10.3125G 或9.6G 下运行器件 DS100RT410、具体取决于频率的调整/校准方式(使用 VCO 电容计数和 VCO LPF DAC 值)? 或者、如果我需要使用 DS110RT410、是否要在9.6G 下运行它?

此致、

Sean Suttie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想了解一下、如果您能告诉我、在自由运行模式下、PRBS 在 VCO 之外且 RX 上没有输入的情况下生成的10.3125G PRBS 的容差/范围是多少? 数据表显示、当设置为特定值时、这是近似值、但我想知道您是否有数据表明这是近似值? 作为一个相关的问题、我还能问使用 VCO I-clock 需要哪些资源? 这可以在 RX 上没有输入的自由运行模式下使用吗?

    谢谢、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们没有绝对容差。  必须测量实际输出速率并将其调整为尽可能接近 请求的速率。  此外、必须知道、由于这是自由运行设置、输出速率会波动。  频率将随电压、时间和温度而变化。  在几乎所有情况下、DS110RT410都无法使用重定时器输入来锁定该信号。  

    这可以在 Rx 上没有输入的情况下使用。

    此致、

    Lee