This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212IRKSR MSL 级别

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913412/hd3ss3212-hd3ss3212irksr-msl-level

器件型号:HD3SS3212

朋友:

您能否与我分享 HD3SS3212IRKSR MSL 等级将 PCN 从 MSL 等级3更改为 MSL 等级2。

用户混淆 MSL 级别、我们没有更改的数据历史记录、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它始终是2级、您在哪里发现它从3级更改为2级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当此器件从 HNA (MSL3)转移到 CDAT (MSL2)时、CDAT 使用的 BOM (用于组装此器件的帐单或物料或零部件)符合 MSL2的要求。 因此、该器件在 CDAT 中发布时符合 MSL2的要求。 从 CDAT 发货的器件将为 MSL2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    我看到 PCN 2018026001A、文件显示器件是 MSL2、但没有更改说明、晶圆厂或实验室是否有内部 PCN 或合格产品公告、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 PCN 发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCN20180326001A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我找不到历史记录。 接下来、我们将仅在 CDAT 中构建它、以便它将为 MSL2。 此外、MSL2优于 MSL3。