This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P:长 USB 电缆的 EQ、DE、OS 设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916117/tusb522p-tusb522p-eq-de-os-settings-for-long-usb-cable

器件型号:TUSB522P

您好、先生、

在我的设计中、我使用 TUSB522来提高 USB 信号质量。 下面显示了我的应用、它用于摄像机视频捕捉。 下面也显示了 TUSB522设置。 当视频捕获正在运行时、USB 主机控制器有时会丢失摄像头设备或获取错误视频。 USB 接收质量似乎不够好。 请帮助我说明如何调整 TUSB522 EQ/DE/OS 以解决我的问题。 非常感谢。

TUSB522中的电流设置。 摄像头捕获视频中的测试1和测试2失败。

测试1:  

EQ1:9dB
EQ2:6dB
DE1:-3.5dB
DE2:-6.2dB
OS1:0.9Vpp
OS2:0.9Vpp

测试2:

EQ1:9dB
EQ2:9dB
DE1:-6.2dB
DE2:-6.2dB
OS1:1.1Vpp
OS2:1.1Vpp

2. USB 的 SI 合规性测试通过测量点 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量所用 USB3电缆末端的眼图? 我还能在测量点 A 处看到眼图吗? 降低 EQ2和 DE2并重新测试(EQ2可能会增强长前置通道的噪声、而 DE2可能会过度补偿4英寸后置通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的文件、了解测量点 A 处的 SI 报告。USB3电缆末端的眼图测量将尽快完成。

    1.我将尽快尝试降低 EQ2和 DE2测试。

    2. OS1/2值设置如何? 你有什么意见吗?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_TUSB522.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于长电缆、1.1V 的操作系统设置可能更好。 您知道2.5GHz 时电缆的插入损耗吗? 您测试的电缆有多长? 您是否曾尝试过不同制造商的其他长度相似的电缆?