This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535未使用的中断引脚

Guru**** 2381930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916843/tca9535-tca9535-unused-interrupt-pin

器件型号:TCA9535

大家好、

根据数据表、"配置为输出的引脚不能导致中断"。

如果我使用的 IO 扩展器将所有 IO 端口都作为输出、则无需连接中断 INTP 引脚。

我能否将该引脚保持开路状态(NC (未连接)、因为它是一个开漏引脚。 如果未使用、请确认中断引脚的默认硬件配置  

等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在这种情况下、可以将 INT 保持悬空。  这没有电气问题、如果所有端口都是输出、则不需要 INT 引脚功能。

    最大