This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:SPI 闪存大小

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916699/tps65988-spi-flash-memory-size

器件型号:TPS65988

您好!

连接到 PD 控制器所需的最佳闪存是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    请查看988数据表中的下图。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。