This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:Pca9548引脚 SC0具有连接到 VCC 的内部二极管?

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916317/pca9548a-pca9548-pin-sc0-has-internal-diode-clamp-to-vcc

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

我的客户 现在正在使用 PCA9548A 、原理图 如下所示、当他们 仿真 故障 条件并 将 SC0直接拉至12v 时、发现引脚 SC0 被钳位至3V3。  内部 电路似乎 在 引脚(SC0)和 VCC 之间具有一个二极管。 您能否帮助检查  将引脚 电压 钳位到3V3的原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只需仔细检查以下几项即可:

    "我的客户 现在正在使用 PCA9548A "

    他们使用的是 TCA9548A、还是实际使用的是 PCA9548A、我问这是因为有时原理图是可能具有不同名称的第二源 IC 的占位符。

    '当他们 模拟 故障 条件并 将 SC0直接拉至12v 时、他们发现引脚 SC0 被钳位至3V3"

    当您说"Simulate"时、您意味着他们在使用 IBIS 模型或其他工具的某种软件中进行此操作吗? 或者他们在现实生活中这么做?

    '内部  电路似乎 有 一个从引脚(SC0)到 VCC 的二极管。 您能否帮助检查  将引脚 电压 钳位到3V3的原因?"

    如果您实际上在 PCB 上执行此操作、我怀疑您实际上可能会损坏/损坏器件。 这将被视为过压情况、超出了我们的绝对最大规格。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们测试它不 是软件。 明白了、我将让客户在电压低于7V (AB max)的情况下进行测试。 谢谢。