This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:禁用中继器模式

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915254/ds90ub947-q1-disabled-repeater-mode

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

在947 MODE_SEL0引脚中、我遵循比率=0.56 (RH=82.5k;RL=105k)。 但我看到的 ALP 信息为947。 中继器模式仍处于启用状态。

您能告诉我如何禁用该功能吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    这是使用947 EVM 还是定制板? 是否可以尝试按 EVM 上的 PDB 按钮来重置器件、然后再次检查? 寄存器0x13读回什么?

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我们使用的是定制板。 0x13寄存器内容为0x8C。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    感谢您、您在 ALP 中看到中继器模式已启用的位置是什么?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    ALP 信息显示中继器模式已启用。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我也可以在我的 EVM 设置上观察到相同的问题、它看起来可能是 ALP 问题。 请给我们几天时间来看看、看看为什么会发生这种情况

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我确认这是 ALP 问题:对于所选的 MODE_SEL0设置、您会在寄存器0x13中看到正确的3位 mode0值= 4。 对于此模式、应已禁用947中继器模式。 但它已启用。 该行为适用于927但不适用于947。

    我们将在下一个 ALP 配置文件更新版本中解决此问题。 请忽略此中继器状态上的信息选项卡消息、并使用以下数据表确认所选模式

    谢谢、

    Vishy