This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS31MQML:MIL-M-38510、应包含 MIL-STD-883中针对 B 类器件的方法5005的 A 组、B 组、C 组和 D 要求。

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914950/ds26ls31mqml-mil-m-38510-and-shall-consist-of-the-group-a-b-c-and-d-requirements-of-method-5005-for-class-b-devices-per-mil-std-883

器件型号:DS26LS31MQML

我们有专门请求对器件型号 DS26LS31MJ/883进行以下测试的客户图纸。 我只想确认测试是否完成、以及如何验证? 我可以请求此器件的测试数据吗? 我们要查找的测试数据是符合 MIL-STD-883标准的 B 类器件。 此部件是否满足以下要求? 我的客户图纸专门根据其图纸寻找以下要求。

鉴定检查应按照 MIL-M-38510进行、并应包含 MIL-STD-883中针对 B 类器件的方法5005的 A 组、B 组、C 组和 D 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS26LS31MJ/883是一款军用级器件、根据  MIL-PRF-38535的 Q 类制造和测试、取代了 MIL-M-38510 B 类

    它根据 MIL-STD-883 TM5005接收 A、B、C 和 D 组检查、该检查已更新以匹配 MIL-PRF-38535。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。