This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI 1.4b 重定时器/转接驱动器解决方案咨询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TDP158, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916402/tmds181-hdmi-1-4b-retimer-redirver-solution-ask

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:TDP158、TMDS171

大家好、

我正在寻找 HDMI 1.4b 重定时器/转接驱动 器解决方案,根据 TI.com 上的检查结果,我发现 TDP158 (HDMI 转接驱动器,交流耦合)和 TMDS181 (HDMI 重定时器)似乎符合要求,但是,我有以下3个问题要问

1.我是否找到了正确的解决方案?  

2.如果是、应如何在转接驱动器和重定时器之间进行选择? 每条迹线损耗? 如果是、是否有用于参考的估计损耗(dB)?

TDP158表明它适用于交流耦合解决方案、这意味着什么? 对于 GPU (HDMI 源)和连接器之间具有交流耦合的应用而言、这意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    仅对于 HDMI1.4、请考虑使用 SNx5DP149或 TMDS171。 DP159和 TMDS181支持 HDMI1.4和2.0。

    DP149/159和 TMDS171/181之间的差异取决于源。 DP149/159面向交流耦合 HDMI 或 DP++、而 TMDS171/181面向直流耦合 HDMI。

    如果需要清除抖动、请考虑重定时器。 如果仅需要信号完整性、请考虑转接驱动器解决方案。

    谢谢

    David