This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:采用 AMI 模型的 DS125DF410SQ/NOPB 和 DS125DF410SQ/NOPB 之间的仿真方法

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915835/ds125df410-simulation-method-between-ds125df410sq-nopb-and-ds125df410sq-nopb-with-ami-model

器件型号:DS125DF410

大家好、团队、

我对 DS125DF410SQ/NOPB 的 ibis AMI 模型有疑问。

我想在 DS125DF410SQ/NOPB 和 DS125DF410SQ/NOPB 之间进行仿真、然后获取结果。

封装模型在 IBIS AMI 模型中定义。
在 TI_DS1xxDF410_ADS_Project_Quick_Guide.pdf 指南中的图3中 、AMI 模型看起来像是连接到了封装模型。 但我不确定 它是否良好。

请告诉我、我们应该如何连接以在 DS125DF410SQ/NOPB 和 DS125DF410SQ/NOPB 之间进行仿真? ibis + pkg 模型配置是传输线仿真的正确模型、还是我想知道仅 ibis 模型是否是正确的配置。

非常感谢您的帮助。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从 DS125DF410 Tx 到 DS125DF410 Rx 进行仿真、您的仿真拓扑应具有以下组件。

    DS125DF410 Tx (AMI) -> LLP48_PKG -> 传输线路或通道-> LLP_PKG -> 100 Ω 终端-> DS125DF410 Rx (AMI)

    此致、

    Lee