This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100MB203是否支持 SATA 硬盘

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915441/ds100mb203-does-ds100mb203-support-sata-hard-disk

器件型号:DS100MB203

你(们)好  

DS100MB203用于连接 SATA 硬盘、无法识别硬盘。芯片是否支持 SATA 硬盘?如果不支持、您是否具有引脚兼容型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS100MB203可支持 SATA 信令。  由于未检测到驱动器、因此它可能与 OOB 信令有关。

    如何控制 DS100MB203?

    您有原理图吗?

     此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。请参阅原理图和波形、并提出修改建议。蓝色是输入、黄色是输出、200m 是测试输入。访问 SATA 硬盘、无法识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS100MB203的上拉和下拉电阻值应为1K 欧姆。  MB203上有内部电阻器、需要正确的外部值才能正常工作。

    要更改的下拉电阻器:R54、R56、R57、R65、R66、 R67、R75、R76、R77、R78

    如果组装了针对这个连接的上拉电阻器、它们也应该为1K。

    总值 R58+R59也应为1K 欧姆。  建议 R59 = 1K 和 R58 = 0

    我从未见过用于测试 SATA 驱动器的200 MHz。  我没有看到输入和输出波形有任何问题。  MB203不会显著改变200MHz 波形。  CTLE 的频率相对较低、DEM 应为0dB  

    此致、

    Lee