This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:此解决方案是否正常:1*948→SN65LVDS109→4*947→4*948→4*Display

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916257/ds90ub948-q1-whether-this-solution-is-ok-1-948-sn65lvds109-4-947-4-948-4-display

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS109SN65LVDS117

大家好 、

我的客户   以前和现在都使用948和947、他们希望使用948解决方案+中继器 来扩展"1至4"显示。

  他们 想要  实现 的解决方案是 1*948→SN65LVDS109→4*947→4*948→4*Display

使用的 SN65LVDS109   是  双路4端口 LVDS 中继器、如下所示。

e2e.ti.com/.../sn65lvds117.pdf

您能否帮助确认此解决方案是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    哪个串行器用于为第一个948输入供电? 另外、所需的 PCLK 速率是多少?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Casey、

    我再次与客户核实他们的解决方案。

       他们 之所以要  进行这样 的设计、是因为他们希望高效地进行老化实验。

    • PCLK<190MHz
    • 947 具有2个通道 输出。
    • 3840*1080或1920*720 60Hz  

    是否可以使用以下解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    这不是一个好的选择。

    对于此链路、BR204是单向器件、这意味着您可以访问948至947、因为没有反向通道处于活动状态。 此外、面板侧的 ub948反向通道应禁用。 但您似乎无法控制面板的 ub948 bc 输出。

    您可以参阅第948 d/s 第35页的1:3中继器模式。 您可以尝试此操作。

    此致、

    Steven