This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:Ticr 和 TICF 规范

Guru**** 2752135 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915072/tca6424a-ticr-and-ticf-specification

器件型号:TCA6424A

您好、专家、

我的客户对 Ticr 和 TICF 规范有疑问。

数据表中的 Ticr 和 TICF 最低规格:

20 + 0.1Cb (1)

(1) CB =一条总线的总电容、单位为 pF

为什么该规格取决于总线电容? 请告诉我原因的详细信息吗?

----

*顺便说一下,NXP 规范低于

TR (min)= 20 [ns]

TF (min)= 20 x (VDD/5.5[V])[ns]

----

此外、"TICR"和"TICF"是什么意思?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是来自 I2C 标准的系统级规格。 NXP 版本使用 I2C 规范标准2.6V。 我相信我们的系统规格来自较旧版本的 I2C 标准(我发现版本2.1包含您要参考的规格)。 我可以请求对 数据表进行更改、以反映较新的标准、但这只是系统级 I2C 标准的要求、而不是我们的器件。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    很抱歉打扰你。

    客户有其他问题。

    该规格来自旧的 I2C 标准。 对吧?

    关于您在下面的评论、
    "我可以提出更改 数据表的请求、以反映更新的标准
    但这只是 I2C 标准在系统级的要求、而不是我们的器件。"


    TCA6424A 有何要求?
    这是否意味着客户应参考并满足旧标准的数据表规格?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电压处于允许的工作条件范围内、我们的器件对两个 I2C 规格中的任何一个的快速下降时间/上升时间都不敏感。 参考的规格是基于 I2C 标准的 I2C 总线的系统级规格、而不是器件本身的系统级规格。

    我建议遵循最新版本的 I2C 标准、因为如果客户想要符合 I2C 标准、它是最新版本。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    感谢您的回答。

    谢谢

    穆克