This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找125M - 145M 收发器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049, DS92LV16, DS92LV18, DS92LV0421, DS92LV0422, SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915567/looking-for-a-125m---145m-transceiver

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS049DS92LV16DS92LV18DS92LV0421DS92LV0422SN65LV1224BSN65LV1023A

尊敬的 TI 支持人员:

我正在寻找能够执行125M-145M 数据速率的通用收发器。

您可以建议器件型号吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    请在此处查看收发器选择: https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p404=Transceiver

     SN65LVDS049是一个很好的选择。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    抱歉、我没有填写所有信息...

    我正在寻找一个收发器/串行器/解串器、其中一条串行差分链路(CML/LVPECL 无关协议)进入器件。 然后执行时钟和数据恢复、并从器件(CMOS/LVDS)发送恢复的时钟和反序列化数据。

    在另一个方向上、一组 CMOS/LVDS 数据(及其相位相关时钟)进入器件以串行化为单个串行差分链路。

    比特率应约为150 - 170 Mbs。

    很抱歉造成混淆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    与此最接近的是 DS92LV16。 它从一个方向获取 LVCMOS/LVTTL、并将其串行化为单个 LVDS 链路。 在另一个方向上、它采用单个 LVDS 链路并将其解串到 LVCMOS/LVTTL 数据中。

    对于 LVCMOS/LVTTL 并行数据、位速率也仅为25-80MHz、对于串行数据、位速率仅为400Mbps-1280Mbps。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    听起来不错,甚至 DS92LV18 (有评估板可用)...

    我唯一关心的是输出位速率:

    对于 DS92LV16、在数据表中指定了400 Mbs (最小值)

    对于 DS92LV18 I cand、可降至15MHz*18 = 270Mbs (最小值)

    现在,我需要150/170 Mbs 左右的东西,但也许这些部分可以做到这一点...

    可以检查一下吗?

    提前感谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) DS92LV042和 DS92LV0421对又如何呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    很抱歉耽误你的回答。  

    遗憾的是、这些似乎是我们仅有的选项、我们无法保证它们能够以低于数据表中指定的数据速率正常运行。  

    DS92LV0421和 DS92LV0422不适合您的应用、因为它们不是收发器-它们是单向串行器/解串器。 此外、由于串行 CML 链路上具有专有信号编码、因此必须将这些器件用作一对。  

    如果您只能使用 SerDes 而不使用收发器、那么 SN65LV1023A + SN65LV1224B 就是您的选择。

    此致、

    I.K.