This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:温度规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916122/sn65lvds93a-temperature-specification

器件型号:SN65LVDS93A

您好,:先生

℃的显示屏幕是一个单端口 LVDS 8位接口、工作温度范围为-40至85 ̊ C、客户的主板是 RGB 24位接口、客户的主板有空间、我们建议客户使用 sn65lvds93a 进行接口转换、 但温度规格有以下问题:

① sn65lvds93a 是否可以支持上述环境温度范围? IC 规格中的温度是指 IC 表面温度还是环境温度?

②出厂测试期间 sn65lvds93a 的环境温度是多少? 与规格中的数据相比、是否有任何裕度?

③ sn65lvds93a 是否具有汽车规格芯片?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SN65LVDS93A-Q1可支持-40至85C 的环境温度范围、该范围在开发过程中完全通过认证、并具有裕量、可确保满足数据表规格。  

    "-Q1"版本符合汽车3级标准  

    此致、

    Casey