This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406 - 1V8至1V8转换

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915911/tca9406-tca9406---1v8-to-1v8-translation

器件型号:TCA9406

您好!

我在设计中的多个位置使用 TCA9406进行电平转换。 遗憾的是、由于复制粘贴错误、其中一个也位于两个独立的1V8域之间、这意味着 VCCB 违反了2V3要求。 总线似乎工作正常(它非常慢 @ 100kHz、并且两侧都有外部1V8上拉电阻)。 主器件连接到 A 侧、而 B 侧仅是从器件。

运行 VCCB @ 1V8会产生什么后果? 当然、计划在下一个 PCB 旋转中解决这一问题、但是最好知道这一轮原型的风险是什么。 DSBGA 中是否有任何部件允许进行此"转换"?

谢谢

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Petr、

    "运行 VCCB @ 1V8会产生什么后果?"

    电气特性可能不再与数据表匹配、因为数据表在较大电压(可能是时序参数)下使用 VccB 进行了特性描述。 我相信、当通过低电平时、1侧和2侧之间的 Ron 会更大、从而导致非驱动侧的电压更高、因为栅极上的偏置较弱。  

    " DSBGA 中是否有任何部件允许进行此"转换"?"

    遗憾的是、该器件具有独特的引脚排列、因此我们没有引脚对引脚的替代方案。

    -Bobby