This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:与 RJ45连接

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913555/dp83867ir-connection-with-rj45

器件型号:DP83867IR

您好!

我的客户希望了解以下 DP83867和 RJ45终端之间的连接。

DP83867引脚 RJ45     

TD_P_A

6.

TD_M_A

3.

TD_P_B

2.

TD_M_B

1

TD_P_C

8.

TD_M_C

7.

TD_P_D

5.

TD_P_D

4.

是否可以连接上述连接?

EtherPHY 和 RJ45之间的连接通常如下所示:

但是、DP83867 EVM 连接如下:

在 EVM 中、RJ45的引脚编号顺序与正常连接相反。 例如、RJ45的引脚1连接到 TD_D_N、但 PIN1连接到 TD_P_A DP83867似乎可以针对两种情况自动检测和连接、然后客户希望知道该器件是否可以自动检测并连接自己的连接。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    EVM 上的反向原因是它实际上已启用镜像模式。 您可以在我们的数据表中查看有关设置的更多信息、但这就是我们能够更改极性的原因。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    感谢您的支持。

    RJ45的1引脚通常连接到 TD_P_A (正输入)、但1引脚连接到 EVM 中的 TD_M_D (负输入)。

    DP83867是否会通过 wire_cross 位判断极性(正输入或负输入)?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 该位将让您知道信号的极性以及信号是否反转。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞西莉亚

    Wire_cross 位是否仅适用于1000Mbps? 它是否适用于10/100Mbps?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    根据数据表,它指出它仅用于1000M。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecillia、

    数据表显示了位支持1000M。 但我想知道该功能是否也支持10/100。 我想检查极性应该与1000M 和10/100M 相同。 您能否检查它在10/100M 中与 EVM 还是在摄氏度下工作?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata

    位1 -极性状态应该为这些速度提供此信息。

    谢谢、

    Cecilia