This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:I2C 主设备读/写 EQ

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916062/tps65987d-i2c-master-read-write-eq

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1042I

您好!

我的客户正在寻找一种将 TPS65987D 与 TUSB1042I 等多路复用器结合使用的方法、希望能够通过 I2C 向多路复用器写入数据并设置 EQ。 由于控制器只能在映射的触发事件之后进行写入、您是否有建议来设置和调整 EQ?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    客户应能够将特定事件映射到发送负责设置 EQ 的 I2C 命令。 否则、客户可以在 GUI 的调试模式下使用 TPS65987D 进行测试、而在调试模式下、有一个命令选项卡、您可以在其中直接执行 I2C 主设备写入或读取。

    我在 TUSB1042I 数据表中注意到、它也可以通过 GPIO 独立设置。 我还建议查看DisplayPort 交替模式应用手册 、其中有一节介绍如何设置 TUSB1046、这也很有帮助。

    谢谢、

    哈里