This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55107A:扇出

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55107A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916083/sn55107a-fanout

器件型号:SN55107A

您好、E2E、

美好的一天!

请问 SN55107A 的扇出是什么? 我的客户希望在  单个 SN55107A 输出上连接两个 SN54155。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您可以通过查看 VOH 和 VOL 规格来确定这一点。  对于400uA 的输出电流、VOH 的最小值为2.4V。  因此、只要您的负载电流低于该值、输出电平就将保持在规格范围内。  同样、对于一个16mA 的 IOL、VOL 被指定为0.4V。

    最大