This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:音频信号低于应用此部件之前的值。

Guru**** 2782895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912481/tpd1e10b09-the-audio-signal-is-too-low-than-before-applying-the-part

器件型号:TPD1E10B09

尊敬的 TI 和所有人:

对于 ESD 问题、我应用 ESD 抑制(TPD1E10B09等)。  

但音频信号比应用该部件之前的低。

下面、我附加了一个电路文件。

请查看我的电路。

e2e.ti.com/.../Audio_5F00_Devices.pdf

谢谢你。

此致、

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    欢迎使用 E2E!

    我看到电路文件包含 TPD1E10B09的19个。

    TPD1E10B09的哪些器件标签会给您带来此问题? 是 RJ45连接器上的 D11-D14、还是有更多器件?

    这些 TPD1E10B09连接到的线路上的电压范围是多少?

    该线路上的数据速度是多少?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    问题部件是 D11、D12、D13、D14、D17、D18、D19、D20。 适用于音频输入和输出。

    我附加了有关电压范围的音频输入和输出波形的信息。

    音频输入

    音频输出

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    在系统中、ESD 器件本质上应该是不可见的、不会影响数据信号。 可能影响信号的一个原因是器件中的固有电容。 TPD1E10B09具有一个10pF 电容、它基本上会添加到线路上。 通过查看数据表中的插入损耗图、您可能会看到该器件更适合数据速度为400MHz 及以下的应用。 您的应用中的数据速度是多少?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    该信号仅是音频信号(模拟信号)。

    因此、该信号速度为20Hz ~ 20Khz。

    我认为 TPD1E10B09会丢弃该音频信号。

    请查看我的电路文件。
    示例)它是正确连接的方向零件等

    谢谢你

    此致、

    全仁浩

    谢谢你

    此致、

    全仁浩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho:

    TPD1E10B09是一款双向器件、这意味着只要另一个引脚接地、就可以将任一引脚连接到信号线路。 除非由于某种原因器件处于开启状态、否则 TPD1E10B09没有理由降低信号电压、这意味着引脚1和 PIN2之间的电压差超过器件的击穿电压。 信号线路的电压似乎为+/- 500mV、完全处于 TPD1E10B09的工作电压范围内。

    您共享 的示波器快照是在施加 TPD1E10B09之前还是之后来自电压的+/- 500mV 信号吗?

    如果示波器屏幕截图是施加 TPD1E10B09后的电压、则音频信号应使用的电压是多少?

    如果示波器屏幕截图是信号线的实际电压、则问题很可能是系统中的其他问题。

    我还注意到系统中存在多个接地。 您是否还能够确认音频信号线路与 ESD 器件连接到的接地 DGND 之间的电压差? 电压差是否超过 TPD1E10B09的击穿电压?

    此致、

    Andy Robles