This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:器件建议

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916061/hd3ss214-device-recommendation

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

大家好、

我们的 HD3SS214是否可用于以下应用? 如果不是、请建议使用另一个合适的器件吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    您将需要在 Type-C DP 交替模式应用中使用 TUS1046A (DP 拉电流)或 TUSB1064 (DP 灌电流)。