This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-HT:超出最高温度

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912093/sn65hvd233-ht-exceeding-the-maximum-temperature

器件型号:SN65HVD233-HT

你(们)好

我有一个应用、我想在230度的温度下运行20-30h 的 CAN 接口

此器件是否可以超过数据表的最高温度但使用寿命缩短?

是否存在器件完全停止工作的悬崖边缘温度?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    已为该帖子指派了一名工程师、并将在明天返回给您。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    供参考、我了解您无法保证数据表之外的 IT 性能。 但是、如果 TI 的任何人都能说210度后性能会下降、240度时、例如器件完全停止工作或发生灾难性故障等、我对此很感兴趣

    此致

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您对此的耐心等待、我们不能保证数据表中建议的工作条件之外的性能、这是正确的。 由于该器件是高温版本、TI 内部还有另一个团队曾经支持该器件、因此我正在与他们合作、看看我们是否有任何测试数据、一旦他们作出响应、我就会返回到此主题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我与以前支持此器件并对其进行特性描述的团队进行了交谈、他们说特性描述在210度停止。 因此、我们似乎没有任何超过该温度的可用数据、也没有显示会发生何种降级的记录数据。 不工作的悬崖未知之处、但我可以说、在这些高温下、负载以及通过收发器消耗的功率也会对器件的寿命产生影响。

    再次感谢您对此的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的观看