This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100RT410:有关用作 PRBS 发生器的一般问题

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916001/ds100rt410-general-questions-about-use-as-prbs-generator

器件型号:DS100RT410

尊敬的 TI 支持:

我对 DS100RT410的 PRBS 发生器有一个一般性问题。

是否可以仅将以下 ASIC 用于 PRBS 发生器? 目前、我正在探讨这一方法、作为在测试板上使用的一种潜在选择、该测试板旨在通过10.315 G 接口输出 PRBS 模式。 该器件能否仅用作 PRBS 发生器、而仅具有 REFCLK 且 RX 引脚上无输入?

谢谢、

Sean Suttie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、您可以使用无输入的 PRBS 发生器。 请注意-如数据表第7.5.12节所述、在这种情况下、VCO 是自由运行的、可能需要根据器件型号对其进行调整。 有关详细的寄存器设置、请参阅数据表的此部分。

    此致、Nasser