This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:用于 Linux 内核3.10的驱动程序

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914613/dp83825i-driver-for-linux-kernel-3-10

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

大家好、

我正在为我的客户推广 DP83825。 他们决定在自己的系统中测试此器件。 他们的系统是旧版本的 Linux (内核版本3.10)、而我们网站上的驱动程序则是新版本。 他们很难将新版本移植到旧版本。 我想知道我们是否可以为旧版 Linux 3.10提供驱动程序?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 驱动程序通常是可移植的、客户需要自行执行端口。 我们将能够帮助解决这些问题、以防它们出现任何集成问题。  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复!

    从较新版本移植到较旧版本是否容易? 工程师告诉我、我们用于 Linux 内核5.8的驱动程序调用一些旧版本 Linux 中不存在的系统功能。 它们通常使用设备供应商的驱动程序。 如果我们无法提供驱动程序、我恐怕我们将失去这个机会。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我咨询我们的 Linux 驱动程序专家、然后返回。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已使用 DP83825和 DP83826 PHY ID 更新了驱动程序。

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=shortlog;h=refs/heads/dp83811_310_version

    客户应将此分支合并到其内核、或者他们可以按顺序从下而上挑选这些承诺。

    0e2205341e7d119ed9efed058023efd1f8102d90 net:PHY:dp83822:添加 DP83825/83826 PHY ID
    CA65d72969542998506d7399d68ce84319904a5d 网络:PHY:DP83811:添加对 phy 的支持
    c44d5c4f9591608e5043022fbe40b41773abenet:Phy:DP83822初始驱动程序提交
    5647b127c2a03c4c7c0e38136adbd6fee72981d3 net:PHY:允许 PHY 驱动器实现其自己的软件复位
    4ced3a93750c3cb5e4090da3c34924c31b37b2 net:phy:export genphy_config_init ()
    e175c3a0c079bb0862e2a3a573006fe3dd9f6281 net:PHY:反向端口 phy_write/read_MMD_inirect
    15c1a071d8603f79d9654dfb2ba3c6ced5f9e6 phylib:添加第45条读取/写入函数