This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:PWM 频率最大值为8Hz?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915478/tca6507-pwm-frequency-maximum-is-8hz

器件型号:TCA6507

作为标题  

A1、C1=0;B1、D=64mS

 最大 频率为1000/128=7.8125Hz? 它可能会更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们正在对此进行检查、并将在明天返回给您。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    正确的说法是最大频率约为7.8Hz。 您在寻找什么开关频率? 我可能会找到更合适的产品。

    最棒的

    Chris Ayoub