This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:多个从器件和最大从器件数?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915981/thvd8000-multiple-slave-and-maximum-number-of-slave

器件型号:THVD8000

团队、

此博客展示了一个点对点接口:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2020/06/12/how-rs485-transceivers-with-ook-modulation-simplify-bus-designs-and-lower-costs

THVD8000是否可以支持如下所示的标准半双工总线拓扑?
通常为1个主器件(电源 src)和100个从器件(电源接收器)


    
-与标准 RS-485实现相比,可能会限制从器件数量的其他因素是什么?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处还应考虑限制 RS-485网络中最大节点数的相同限制因素。  数据通信方面的主要限制来自:

    每个额外接收器的泄漏电流会增加来自驱动器的输出电流、从而由于驱动器输出阻抗而导致差分电压幅度的某些损失。

    2.每个非端接节点的非理想接线(即、如果它们通过某些"短接"连接连接连接到主总线)可能导致的信号完整性下降。

    此外,在电力输送方面也会有一些限制因素,即: 主节点必须能够为所有并联连接的从器件提供所需的电流、并且由此产生的压降(由于耦合电感器和电缆的 DCR)保持在从器件电源的允许范围内。

    如果您尚未看到、我建议参考此应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla496/slla496.pdf

    它更详细地描述了 THVD8000器件的一些实现问题。

    此致、
    最大