This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP 模式查询

Guru**** 2961030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915447/tusb321-ufp-mode-query

器件型号:TUSB321

我的客户正在其当前项目中使用 TUSB321。

关于模式选择、当我们使用端口引脚选择 UFP 模式时、我需要对电流检测/广播进行澄清(表2)。

如果我们在 UFP 模式下连接 OUT1/2以进行电流检测(假设两者都处于低电平)、那么器件是否会将其电流限制为3A?

 

主机是否会将流入器件的电流限制为3A、或者是否会提供所需的更多电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    UFP 检测到公布的电流后、应修改其电流消耗以匹配。 DFP 最大功率输出可能因器件而异、因此不应假设 DFP 的供电电流超过3A。 根据 Type-C 规范、"主机需要假设器件将持续达到所提供的限制。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    这是否意味着在 UFP 模式下器件的电流消耗也可以超过3A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    如果需要更高的功率能力、则 UFP 消耗的功率不应超过 DFP 通告的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    OUT 1/2引脚被描述为开漏输出。 将这两个引脚拉至接地端是否足以将器件设置为3A 模式?  

    使用此配置时、器件是否仅能消耗3A 的电流(端口引脚处于 UFP 模式且输出1/2拉低)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些引脚是输出。 UFP 不会设置 Type-C 连接的当前功能。 DFP 将通告其电流能力、UFP 负责检测该通告并适当地消耗电流。 OUT 1和2将输出在 CC 线路上检测到的电流能力。