This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848H:MAC 提供 RMII 时钟

Guru**** 2910090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915549/dp83848h-rmii-clocking-by-the-mac

器件型号:DP83848H
主题中讨论的其他器件:TMS320F28384D

您好!

数据表规定、50MHz 电源应由外部振荡器提供。

是否可以使用 MAC 提供的50MHz 输出来提供该时钟? 在我们的配置中为 TMS320F28384D。

此致、

C. Letonnelier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    是 MAC 可以为 PHY 提供此50MHz 时钟。 您可以通过 MAC 确认它也使用相同的50MHz 时钟用于 RMII。 您是否还能向处理器团队提出此问题?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需询问处理器团队、我所说的时钟是处理器以太网块的一个输出、因此 一切都很好。

    感谢您的回答。

    克莱蒙特