This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:电源轨能否在相同的时序下使用?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915645/ucd9090a-can-the-rails-be-used-at-the-same-timing

器件型号:UCD9090A

大家好、

我的客户正在尝试使用电源序列发生器为 FPGA 实现电源序列。

13个电源控制9个电源。 关断时、过程与上升过程相反。

我应该使用 UCD9090A、它用于电源序列发生器以进行10轨控制吗?

客户希望尽可能使用小型封装。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是"为13个电源控制的9个电源? 监控多少个电压轨、排序多少个电压轨?

    UCD9090A 可监控多达10个电压轨、但可对超过13个电压轨进行排序。

    此信息是否足够? 如果没有、请提供您要求的更多详细信息。

    此致

    Yihe