This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:如何考虑器件间偏移

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS389, DS90LV804, DS90LV001, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915510/ds90lv804-how-to-consider-about-device-to-device-skew

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS389DS90LV001DS25BR440

您好、专家、

我的客户正在选择 LVDS 缓冲器。

输入为8通道(SN65LVDS389输出)  

客户正在考虑以下器件。 请就 器件间的偏差向我提供建议吗?  

- DS90LV804 x2pcs (器件间偏移= 1100ps 最大值)

- DS90LV001 x8pcs (器件间偏移= 400ps 最大值)

哪种配置更适合8通道 LVDS 偏斜性能 ?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    DS90LV001指定更好的偏斜。

    如果需要更低的偏斜、我建议使用 DS25BR440 -它的典型值为50ps、最大值为170ps

    此致、

    Lee