This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:与链路质量监测寄存器/链路质量监测寄存器2相关的应用手册

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911787/dp83630-application-note-related-to-link-quality-monitor-register-link-quality-monitor-register-2

器件型号:DP83630

我的客户要求获取应用手册等以描述 如何使用链路质量监测器寄存器/链路质量监测器寄存器2。

是否有任何材料可以实现 它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tohru,

    DP83630数据表第5.11.2节详细介绍了链路质量监测功能、并介绍了链路质量监测寄存器中每个位的寄存器说明。 没有特定于链路质量监测寄存器的应用手册。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用用户="Justin Lazaruk"]

    你好,Tohru,

    DP83630 数据表第5.11.2节详细介绍了链路质量监测功能、并介绍了链路质量监测寄存器中每个位的寄存器说明。 没有特定于链路质量监测寄存器的应用手册。  

    此致、

    Justin  

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户对此 问题的背景解释如下。  

      有3种类型的电缆(相同的电线和 sane 连接器),它们的长度为0.9m、3m、10m,用于连接系统。

    他们发现  0.9 m 电缆的链路速度与10 m 电缆不同。

    (0.9m 的电缆长度小于10m cable.it 取决于电缆而不是系统)

    他们怀疑0.9m 电缆的质量、并 尝试  使用 DP83630电缆长度测量来检查质量是否良好。

     因此,DP83630显示以下响应。    

    10m 电缆→关于0x0F (15m)
    0.9m 电缆→0xFF (不可测量)

    由于  在极短的电缆(例如1m 或更短)的情况下、它们不知道哪个数字是正确的( 0x00或0xFF)

    如果 E2E 响应检测到短路电缆为0m、则 0.9m 电缆可能会有任何问题。

    您是否认为 DP83630中的链路质量监控功能 能够有效地检查 电缆质量而不 是通过它测量电缆长度 ?

     信号是否足够好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tohru,  

    链路质量监测器适合用于确定电缆的质量、而不是在如此短的长度下测量电缆长度。  

    您尝试使用电缆长度和链路质量监控工具解决的问题是什么?  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目的是澄清 为什么在链路时间上存在0.9m 和10m 等其他长度的差异。

    -DP83630用于主机和终端

    -0.9米  电缆的附加眼图很好,

    - 随附的波形显示似乎有许多重新启动周期, 但  由于范围太窄而未显示 FLP 脉冲。

    蓝色:LED 链接  

    黄色:TD

    绿色:RD

     我有客户提出的以下问题。

    该     器 件在 SD_OPTION 寄存器的0上设置的条件是什么、尽管它们使用默认值。

     对于10m 电缆   、SD_OPTION 寄存器为1。

     对于0.9m 电缆   、SD_OPTION 寄存器为0

    信号检测选项:
    1 =默认运行。 在检测到有效信号电平后、链路将被置为有效
    和解码器锁定。 只要信号电平有效、链路就会保持。 损耗
    解扰器锁定不会导致链路状态下降。
    0 =修改的信号检测算法。 在检测到有效后、链路将被置为有效
    信号电平和解码器锁定。 只要信号电平不变、链路就会保持
    有效且解扰器保持锁定状态。

    2.当它们不使用链路质量监视寄存器时,是否有重新启动 DSP 的任何条件?

    "链路质量监测器也可用于自动复位 DSP 并重新启动自适应。 单独
    LQMR 和 LQMR2中的使能位允许根据每个参数值自动复位。 如果
    如果启用、违反其中一个阈值将导致重新启动 DSP 自适应。 此外、如果是
    PCSR:SD_OPTION 寄存器位设置为0、违反也会导致链路状态下降。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tohru,

    1) 1)如果您询问应用程序在哪些条件下使用 SD_Option=0而不是默认设置、 如果解扰器在空闲期间丢失锁定、或者您不担心数据错误、则可能需要保持链接、并且您认为解扰器锁定将在无需重新建立链接的情况下恢复。 这可以是使用该寄存器位的选项、但在大多数应用中不可能。  

    2) 2)如果未超出链路质量监控阈值、则无法重新启动 DSP。  

    此致、
    Justin