This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:在 TD4.12.2下与 TPS25810兼容失败

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914371/tps25810-compliance-fail-with-tps25810-at-td4-12-2

器件型号:TPS25810

大家好、

我的客户遇到了 TPS25810合规性故障。 故障日志如下所示。

Ra 连接后、电阻值似乎异常。 请帮帮我。 cc 引脚和连接器之间没有任何其他器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我建议在此测试期间使用示波器测量 VBUS 和 CC 引脚的电压。 TPS25810在运行期间不应更改 CC 引脚上 Rp 值的状态。 只有当 CHG 和 CHG_HI 引脚发生变化时、它才会更改其通告的 Rp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    只需测量 CC 引脚电压、如下图所示。 它似乎也显示了这一结果。 我们还更改了 TPS25810 IC、它也显示了相同的结果。

    此外、随附了原理图、如果有任何建议、请告知我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还能在示波器捕获中捕获 VBUS 和 IN1吗?

    您应该测量4个通道。 DP、DM、VBUS 和 IN1

    根据我的理解、您的示波器捕获中不应出现小幅下降