This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B :SN75176BDR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914574/sn75176b-sn75176bdr

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:SN65HVD72、Strike

我使用 SN75176BDR 实现了 RS485通信。
我想说的是、如果从侧的 RS485和 RS485+接线不正确、会对 SN75176BDR 产生影响。
实际上、如果我执行它、SN75176BDR 会被烧坏。
请告诉我、如果我只是误接从器件、是否有任何烧毁的机会。

我期待您的友好 TI 响应。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不应导致器件损坏。  但是、通信不适用于错误的接线分配。  交换 RS485+和 RS485-会有效地反转极性或总线、因此"D"上的高电平会导致总线上的输出低电平、而总线上的高电平输入会对应于 R 引脚上的低电平输出。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、该器件已因未知的影响而损坏。 我尝试了调试、但我确认了通过从器件的 RS485通信线路施加未知功率。
    您是否确定当器件由于 R 引脚和 D 引脚之间的连接不正确而损坏时、不会产生此类异常电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Youngju、

    您能否找到一种方法来证明损坏是由误接线造成的? 您能否提供测试设置的详细信息、例如电源、引脚连接、引脚状态等? 此外、您能否确认 错误地连接了哪些引脚、A、B、R、D?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件或从器件的电路设计正常、没有任何特殊问题。
    如果您检查设备是否损坏,则连接设备的电线将反向。 此连接位于我的器件的 A 和 B 引脚与从器件的 A 和 B 引脚之间。 没有其他引脚连接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngju、

    感谢您提供的原理图、这对我来说很好。 还有几个问题:1)主侧的 RS-485器件是什么? 2) 2)当您发现设备损坏时、系统的状态是什么、系统已通电、已断电、主器件正在发送数据等? 3) 3)是否可以重复此故障? 4) 4)如果接线错误是原因、您是否知道它为什么不会影响主设备?

    再说一次、一般情况下、功率不会流入总线引脚。   有关等效原理图、请参阅 SN65HVD72数据表中的图18 (第16页)。  集成了二极管、以防止 这种情况发生。  

    www.ti.com/.../sn65hvd72.pdf

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设备是主设备。 我的器件是墙板、从器件是电子远程抄表器件。
    如果器件损坏、系统将通电、但无法进行 RS485通信。 如果您现在检查,则 SN75176BDR 芯片已损坏。
    重复出现故障。
    我认为错误接线的原因是因为我没有发现任何其他错误原因。
    我的器件正在连接13个 RS485从器件、一条错误的接线会对其他可能性未知的器件产生类似的影响。
    如果通过将交流电源更改为直流来使用 SN75176BDR、则在芯片组损坏后、是否可以释放交流电源并将其流至总线线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它从主器件到从器件的距离有多远? 器件之间的接地如何? 您能否检查是否存在任何接地电位差? 除了接地之外、总线是否有可能受到过应力冲击? 是否有任何 TVS 二极管显示 出任何触发迹象?

    如果交流电源可以流至总线、我不确定您的意思是什么。 如果器件由直流电源供电、是否不是直流电源流入?  根据器件的损坏方式、电源可能对总线短路。

    此致、

    Hao